{}

Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Tìm các câu hỏi thường gặp

What additional I/O extension option modules do we have for the Altivar Process Drives?

Issue:
Available I/O Extension Option Modules for the Altivar Process Drives

Product Line:
Altivar Process Drives

Environment:
All serial numbers for Altivar Process Drives

Cause:
N/A

Resolution:
2 expansion modules are available:
  • VW3A3203 (Module with digital and analog I/O)
    • 2 differential analog inputs configurable via software as current (0-20 mA/4-20 mA), or for PTC, PT100 or PT1000, 2 or 3-wire
    • 14-bit resolution
    • 6 x 24 Vdc positive or negative digital inputs
    • Sampling: 1 ms max
    • 2 assignable digital outputs
    • 2 removable spring terminal blocks
  • VW3A3204 (Module with relay outputs)
    • 3 relay outputs with NO contacts
    • 1 fixed screw terminal block

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Altivar Process ATV600Altivar Process ATV900
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Altivar Process ATV600Altivar Process ATV900