During installation, the EGX150 may need to be configured to communicate with the Powerlink controller.
Product Line
EGX150 (Link 150)
Powerlink G3 controller (NF1000, NF3000)
Environment
Installation and setup
Resolution
Configuring to communicate via RS-485
Wire RS-485 connection as follows:
Powerlink Serial Settings
Address: <unique identifier>
Baud Rate: <consistant with EGX150 device>
Parity: Even
Mode: 7-bit ASCII
EGX150 Serial Port Settings
Mode: Master
Physical Interface: RS485 2-wire
Transmission Mode: Modbus ASCII
Baud Rate: <consistant with Powerlink device>
Stop bits: 1 bit
Response Timeout: 2 seconds
Configuring to communicate via RS-232
Wire RS-232 connection as follows:
Powerlink Serial Settings
Address: <unique identifier>
Baud Rate: <consistant with EGX150 device>
Parity: Even
Mode: 7-bit ASCII
EGX150 Serial Port Settings
Mode: Master
Physical Interface: RS232
Transmission Mode: Modbus ASCII
Baud Rate: <consistant with Powerlink device>
Stop bits: 1 bit
Response Timeout: 2 seconds
Once both of the devices are configured, the Powerlink device needs to be added to the EGX150's device list.
To add the Powerlink device to the EGX150:
- Navigate to the Configuration & Settings tab
- Select Device List on the left-hand side of the screen
- Enter a Device Name and then specify the Local ID to be the Address set in the Powerlink device
Đã phát hành cho: Schneider Electric Việt Nam








Bạn cần trợ giúp?
Bắt đầu ở đây!
Tìm câu trả lời ngay. Tự tìm kiếm giải pháp, hoặc kết nối với một trong các chuyên gia của chúng tôi.
Liên hệ hỗ trợ
Liên hệ với nhóm chăm sóc khách hàng của Schneider để nhận thêm thông tin, được hỗ trợ kỹ thuật, trợ giúp khiếu nại và các thông tin khác.
Nơi mua hàng?
Dễ dàng tìm nhà phân phối Schneider Electric gần bạn nhất.
Tìm kiếm câu hỏi thường gặp
Nhận câu trả lời bạn cần bằng cách duyệt tìm những Câu hỏi thường gặp (FAQ) liên quan đến chủ đề.
Liên hệ bộ phận bán hàng
Đăng ký bán hàng trực tuyến và chuyên gia của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn.