Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
        
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is ATV71 control board reference number VX4A71200Y?
Issue:
Why is the part number on the actual Control Board different than the part number to be ordered for replacement?

Product Line:
ATV71, Altivar 71

Environment:
All

Cause:
Control board label shows VX4A71200Y but we expected to see the commercial order part number - VX4A71100Y

Resolution:
The VX4A71200Y label is incorrect.  Use the appropriate part number based on repair parts literature.

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Tìm hiểu thêm
Phạm vi: