EM4800 Control Power Voltage Range
Issue
Acceptable control voltage range for the EM4800

Product Line
EM4800

Resolution
The voltage range for the control power supply is 108VAC - 130VAC
Kindly contact triacta technical support for more information:

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Bài viết có thể hữu ích
Tìm hiểu thêm
Phạm vi: