The AR8008BLK and AR8016ABLK are designed to install into the mounting rails of NetShelter SX 750mm wide cabinets.
Product Line:
NetShelter Cable Management
Environment:
AR8008BLK and AR8016ABLK; all ranges and serial numbers.
Cause:
Customers need to move cables horizontally from front to rear in a 600mm wide NetShelter cabinet.
Resolution:
Yes, the AR8008BLK and AR8016ABLK can be installed in the narrower 600mm wide NetShelter cabinets when paired with a cable manager like AR8603A.
The AR8603A has two large brush-stripped sections that allow cables to feed through. Each of these areas has slots to support up to two of the cable side channels. (4 cable side channels total)
When the AR8603A are installed in the same U-space in the front and rear of the cabinet cable side channels can run between them.
Some customers installing the AR8603A in the front of the cabinet may notice that the cable manager will interfere with the door closing when the rails are in their forward most position. This issue can be overcome by installing the cable manager to the rear of the front rails so the cable fingers are facing inward.
Đã phát hành cho: Schneider Electric Việt Nam










Bạn cần trợ giúp?
Bắt đầu ở đây!
Tìm câu trả lời ngay. Tự tìm kiếm giải pháp, hoặc kết nối với một trong các chuyên gia của chúng tôi.
Liên hệ hỗ trợ
Liên hệ với nhóm chăm sóc khách hàng của Schneider để nhận thêm thông tin, được hỗ trợ kỹ thuật, trợ giúp khiếu nại và các thông tin khác.
Nơi mua hàng?
Dễ dàng tìm nhà phân phối Schneider Electric gần bạn nhất.
Tìm kiếm câu hỏi thường gặp
Nhận câu trả lời bạn cần bằng cách duyệt tìm những Câu hỏi thường gặp (FAQ) liên quan đến chủ đề.
Liên hệ bộ phận bán hàng
Đăng ký bán hàng trực tuyến và chuyên gia của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn.