Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
        
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Why does the Altistart ATS22 stops everytime the start button is released?
Issue:
ATS22 stops when the start button is released

Product Line: 
MCC

Environment:
8639 22U

Cause: 
ATS22  stops when the start button is released

Resolution:
Verify 2 wire / 3 wire control  wiring configuration is correctly wired to the soft start. 
Verify control circuit has no loose or open connections.
Verify RCR relay connections and operation.
Verify the latching circuit in the control wiring is being maintained to hold the run command. 

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Tìm hiểu thêm
Phạm vi: