Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Sepam Series 20, 40, 60, and 80 IEC60870-5-103 communication. Example of performing a remote "LED Reset" or reset of all latches using IEC 103 communication.
As explained in the IEC 60870-5-103 manual for the Sepam 20/40/60/80 range, it is possible to perform a remote reset (called "LED Reset") of the relay using IEC 103 communication.

Please see the attached images for an example of settings in the Vinci software-based client that were used to succesfully perform a remote reset on a Sepam 80 relay.  Another test was carried out successfully using the Simple Tester from the VAMP company in Finland.

The Link Layer Address for the Sepam 80 used in this example was set to 8.

AEDL3

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
2017Nov_Sepam_IEC60870-5-103_LED_Reset_Success_with_VINCI_Client_Serial.jpg [481.04 KB]
2017Nov_Sepam_IEC60870-5-103_Example_serial_comms_trace_SimpleTester_Reset.jpg [365.57 KB]
Sepam Series 20, 40, 60, and 80 IEC60870-5-103 communication. Example of performing a remote "LED Reset" or reset of all latches using IEC 103 communication.
As explained in the IEC 60870-5-103 manual for the Sepam 20/40/60/80 range, it is possible to perform a remote reset (called "LED Reset") of the relay using IEC 103 communication.

Please see the attached images for an example of settings in the Vinci software-based client that were used to succesfully perform a remote reset on a Sepam 80 relay.  Another test was carried out successfully using the Simple Tester from the VAMP company in Finland.

The Link Layer Address for the Sepam 80 used in this example was set to 8.

AEDL3

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
2017Nov_Sepam_IEC60870-5-103_LED_Reset_Success_with_VINCI_Client_Serial.jpg [481.04 KB]
2017Nov_Sepam_IEC60870-5-103_Example_serial_comms_trace_SimpleTester_Reset.jpg [365.57 KB]

Bạn cần trợ giúp?

  • Bắt đầu ở đây!

    Tìm câu trả lời ngay. Tự tìm kiếm giải pháp, hoặc kết nối với một trong các chuyên gia của chúng tôi.

  • Liên hệ hỗ trợ

    Liên hệ với nhóm chăm sóc khách hàng của Schneider để nhận thêm thông tin, được hỗ trợ kỹ thuật, trợ giúp khiếu nại và các thông tin khác.

  • Nơi mua hàng?

    Dễ dàng tìm nhà phân phối Schneider Electric gần bạn nhất.

  • Tìm kiếm câu hỏi thường gặp

    Nhận câu trả lời bạn cần bằng cách duyệt tìm những Câu hỏi thường gặp (FAQ) liên quan đến chủ đề.

  • Liên hệ bộ phận bán hàng

    Đăng ký bán hàng trực tuyến và chuyên gia của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn.

Tôi muốn nhận tin tức và thông tin thương mại từ Schneider Electric và các công ty liên kết qua phương thức giao tiếp điện tử như email, và tôi đồng ý với việc thu thập thông tin khi tôi mở và nhấp vào các email này (sử dụng pixel vô hình trong ảnh), để đo lường và cải thiện hiệu suất giao tiếp của chúng tôi. Để biết thêm chi tiết, vui lòng đọc Chính sách bảo mật của chúng tôi.
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
Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.