Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric
Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
Hỗ trợ
Tìm kiếm các câu hỏi thường gặp
FA337506
Tìm các câu hỏi thường gặp
How can I connect the PC to the device in order to do configurations?
eSetup Easergy Pro support connection from USB type B front port or through Ethernet connection. The front port is a standard USB cable and can be ordered from Schneider with code REL52822. For Ethernet connection use standard Ethernet cable.