Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric
Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
Tìm các câu hỏi thường gặp
Can you retrieve data from the A9MEM3155 modbus meter wireless using a Modbus to WiFi converter?
We recommend using a standard tested SE solution like COM'X with a Wifi dongle, which can be connected to iEM3155 over Modbus RTU and COM'X will send the data of the meter over Wifi.