LStP alarm code on ATV21/212.
Product Line:
ATV21, ATV212, S-Flex
Environment:
All
Cause:
NA
Resolution:
LSTP is not a fault, but rather an alarm for Low Speed Stop. It is an Auto-stop based on continuous operation of the VFD at speeds below a threshold (LL + F391) for a period of time (F256).
Check to see if the automatic stop function with F256 was activated. To deactivate, set F256 = 0.
The VFD will continue to run in LStP alarm until it gets a speed reference above the threshold (LL+F391).
To deactivate the LStP alarm, increase the Command Frequency to a value above the Low Speed threshold (LL+F391) or turn off the Run Command.
Đã phát hành cho: Schneider Electric Việt Nam




Bạn cần trợ giúp?
Bắt đầu ở đây!
Tìm câu trả lời ngay. Tự tìm kiếm giải pháp, hoặc kết nối với một trong các chuyên gia của chúng tôi.
Liên hệ hỗ trợ
Liên hệ với nhóm chăm sóc khách hàng của Schneider để nhận thêm thông tin, được hỗ trợ kỹ thuật, trợ giúp khiếu nại và các thông tin khác.
Nơi mua hàng?
Dễ dàng tìm nhà phân phối Schneider Electric gần bạn nhất.
Tìm kiếm câu hỏi thường gặp
Nhận câu trả lời bạn cần bằng cách duyệt tìm những Câu hỏi thường gặp (FAQ) liên quan đến chủ đề.
Liên hệ bộ phận bán hàng
Đăng ký bán hàng trực tuyến và chuyên gia của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn.