Issue:
Is it possible to use a Dynamic Braking Resistor with an ATV630 Process Drive?
Product Line:
Altivar 630, 660, 680
Environment:
All
Cause:
Application requires the use of a braking resistor
Resolution:
A dynamic braking resistor cannot be used with an ATV6xx Process Drive. There is no access to the DC bus terminals (PA+ and PC-), and there is no PB terminal.
At this point in time this is the only drive line that cannot be connected to a braking resistor. On most other drives you would normally wire a braking resistor to the PA and PB terminals.
If a braking resistor is needed, consider using an ATV9xx Process Drive instead.
Is it possible to use a Dynamic Braking Resistor with an ATV630 Process Drive?
Product Line:
Altivar 630, 660, 680
Environment:
All
Cause:
Application requires the use of a braking resistor
Resolution:
A dynamic braking resistor cannot be used with an ATV6xx Process Drive. There is no access to the DC bus terminals (PA+ and PC-), and there is no PB terminal.
At this point in time this is the only drive line that cannot be connected to a braking resistor. On most other drives you would normally wire a braking resistor to the PA and PB terminals.
If a braking resistor is needed, consider using an ATV9xx Process Drive instead.
Đã phát hành cho: Schneider Electric Việt Nam


Bạn cần trợ giúp?
Bắt đầu ở đây!
Tìm câu trả lời ngay. Tự tìm kiếm giải pháp, hoặc kết nối với một trong các chuyên gia của chúng tôi.
Liên hệ hỗ trợ
Liên hệ với nhóm chăm sóc khách hàng của Schneider để nhận thêm thông tin, được hỗ trợ kỹ thuật, trợ giúp khiếu nại và các thông tin khác.
Nơi mua hàng?
Dễ dàng tìm nhà phân phối Schneider Electric gần bạn nhất.
Tìm kiếm câu hỏi thường gặp
Nhận câu trả lời bạn cần bằng cách duyệt tìm những Câu hỏi thường gặp (FAQ) liên quan đến chủ đề.
Liên hệ bộ phận bán hàng
Đăng ký bán hàng trực tuyến và chuyên gia của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn.