This resolution clarifies the minimum hot fixes to be installed in Unity Pro v10.0 that guarantee a correct value of the variables from the PRM.
Product Line
EcoStruxure Control Expert, M580, PRM (TCSEGPA23F14F)
Environment
Unity Pro v10.0, BMEP581020 v2.50, PRM
Resolution
The PROFIBUS Remote Master (PRM) is a Profibus gateway that can also be used with M580 and the variables of the slaves are populated by a Device Derived Data Type. So, you need to install the hot fixes below to have a right order of bytes on Device DDT variables of the module and also when you connect the PRM to the BMENOC0301/0311/0321, modify the subnet mask or gateway address in the DHCP server:
- UnityPro_V100_HF0312464R_P-V81-M580 PRM data in DDT are mixed
- UnityPro_V100_HF0325873R DTM BMeNOC does'nt transmit conf to DTM PRM
Đã phát hành cho: Schneider Electric Việt Nam
This resolution clarifies the minimum hot fixes to be installed in Unity Pro v10.0 that guarantee a correct value of the variables from the PRM.
Product Line
EcoStruxure Control Expert, M580, PRM (TCSEGPA23F14F)
Environment
Unity Pro v10.0, BMEP581020 v2.50, PRM
Resolution
The PROFIBUS Remote Master (PRM) is a Profibus gateway that can also be used with M580 and the variables of the slaves are populated by a Device Derived Data Type. So, you need to install the hot fixes below to have a right order of bytes on Device DDT variables of the module and also when you connect the PRM to the BMENOC0301/0311/0321, modify the subnet mask or gateway address in the DHCP server:
- UnityPro_V100_HF0312464R_P-V81-M580 PRM data in DDT are mixed
- UnityPro_V100_HF0325873R DTM BMeNOC does'nt transmit conf to DTM PRM
Đã phát hành cho: Schneider Electric Việt Nam












Bạn cần trợ giúp?
Bắt đầu ở đây!
Tìm câu trả lời ngay. Tự tìm kiếm giải pháp, hoặc kết nối với một trong các chuyên gia của chúng tôi.
Liên hệ hỗ trợ
Liên hệ với nhóm chăm sóc khách hàng của Schneider để nhận thêm thông tin, được hỗ trợ kỹ thuật, trợ giúp khiếu nại và các thông tin khác.
Nơi mua hàng?
Dễ dàng tìm nhà phân phối Schneider Electric gần bạn nhất.
Tìm kiếm câu hỏi thường gặp
Nhận câu trả lời bạn cần bằng cách duyệt tìm những Câu hỏi thường gặp (FAQ) liên quan đến chủ đề.
Liên hệ bộ phận bán hàng
Đăng ký bán hàng trực tuyến và chuyên gia của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn.