Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric
Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
Hỗ trợ
Tìm kiếm các câu hỏi thường gặp
FA362050
Tìm các câu hỏi thường gặp
What is the acceptable tolerance for the stripping length of a cable to be connected to the bare cable connectors of the Compact NSX?
For a correct installation of the wires to the bare cable connectors of Compact NSX, the cables must be stripped to the length indicated in the supplied instruction sheet, with the accepted tolerance of -0mm / +2mm.