Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric
Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
Hỗ trợ
Tìm kiếm các câu hỏi thường gặp
FA371654
Tìm các câu hỏi thường gặp
Is EMC plate included in Altivar ATV320 variable speed drive delivery?
Yes, the EMC plate is delivered together with the Altivar ATV320, but it is not mounted on the drive. The screws for the EMC plate installation are also included in the Altivar package.