{}

Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Tìm các câu hỏi thường gặp

Where can I find instructions on installing the VW3A3600 Option Card Module on a compact version of the ATV320?

Issue:
How do I install the VW3A3600 on my ATV320?

Product Line:
Altivar 320 (compact version only)
VW3A3600 Option Card Module

Environment:
All models

Cause:
Installation Instructions

Resolution:
Installation instructions for the VW3A3600 Option Card Module (used only with the compact versions of the ATV320) can be found here, below, and are also attached.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm

ATV320_IS_Option_module_adapter_NVE22661_02.pdfATV320_IS_Option_module_adapter_NVE22661_02.pdf [751.78 KB]
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Altivar Machine ATV320
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Altivar Machine ATV320