{}

Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
Tìm các câu hỏi thường gặp
How to Convert the a 32 bit Hex register in Modbus Tester to Decimal Value
Issue
Converting IEEE float to decimal

Product Line
Modbus Tester

Environment
Modbus register conversion

Cause
When using Modbus Tester to read a 32 bit register, the two 16 bit registers need to be converted in order to see the actual value.

Below is an example of reading 32 bit Input Registers:
          

Resolution
A converter such as https://babbage.cs.qc.cuny.edu/IEEE-754.old/32bit.html can be used.

The two hex values in each of the 16 bit registers are placed together to obtain the decimal value:
          

Modscan was used to validate the results: