Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric
Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
Tìm các câu hỏi thường gặp
When using preset speeds and an analog speed input which one takes priority?
When the inputs for the preset speeds are high they override the analog speed. If the preset speed inputs are low then the drive will run at the analog speed input speed or LSP if no signal is present.