Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric
Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
Tìm các câu hỏi thường gặp
How Copro ETY of Primium could be converted to BMENOC03x1 or M580 CPU
If the I/O scanner’s R/W size of ETY Copro of premium CPU is not less than 1KWords , this I/O scanner will be converted to BMENOC03x1, while IOSCANNING of ETY port will be converted to M580 CPU if I/O scanner’s R/W size is less than 1Kwords