Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
        
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Why are HMISTU655 and HMISTU855 no more visible in the list of Target Models into Vijeo Designer 6.2 SP11?

Why are HMISTU655 and HMISTU855 no more visible in the list of Target Models into Vijeo Designer 6.2 SP11?

This FAQ concerns HMISTU655, HMISTU855, HMIS5T.

HMISTUx55s manufactured before 2012/03/12 (i.e. not marked with the label reference HMIS5T on the rear module) are no longer supported in VJD 6.2 SP11 and require a previous version of Vijeo Designer for their maintenance.

Summary:
-Labels with HMISTUx55 on rear module require Vijeo Designer 6.2 SP10 or less
HMISTU855

-Labels with HMIS5T on rear module can be used also with Vijeo Designer 6.2SP11 or moreHMIS5T

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
Phạm vi:
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
Phạm vi: