Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
        
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
In Ecodial 4.9.4FR ,What is the application of Micrologic 2.2AB and Micrologic 4.2AB
In France , MicroLogic AB trip units are used in public distribution systems to limit the current supplied according to the consumer's contract. They are available in 100, 160, 240 and 400 A ratings and are supplied with a lead-seal device to protect the settings.