Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric
Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
Hỗ trợ
Tìm kiếm các câu hỏi thường gặp
FAQ000220713
Tìm các câu hỏi thường gặp
How to interpret the information of the diagnosis indication ? Does it give the pole condition for all 3 poles ? What if the TeSys Giga contactor is only use 2 poles in the given application ? (Like to control single phase load/DC application).
Article available in these languages:Tiếng Hà Lan
The indication is calculated globally, for all the 3 poles. If the application uses only 2 poles, we recommend removing the non-used pole (central one). Otherwise the wear diagnosis indication will not work.