Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
        
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What are the TA1 -TA4 parameters in the ATV61/ATV71 drives?

Issue:
TA1 -TA4 parameters in the ATV61/ATV71 drives.

Product Line:

ATV61/ATV71 drives

Environment:

TA1- TA4 parameters

Cause:

n/a

Resolution:

TA1 (Rounding of the start of the ACC ramp) -Factory default is 10%

TA2 (Rounding of the end of the ACC ramp)-Factory default is 10%

TA3 (Rounding of the start of the DEC ramp)-Factory default is 10%

TA4 (Rounding of the end of the DEC ramp)-Factory default is 10%

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Tìm hiểu thêm
Phạm vi: