Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
        
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What temperature does 100 percent THD represent on the ATV630 Process Drives?

Issue:

Ambient heatsink temperature when the THD is 100 percent?

 

Product Line:

ATV630 Drive

 

Environment:

All

 

Cause:

Heatsink temperature if the thd (Drives thermal temp) reads 100 %.

 

Resolution:

If the THD is reading 100% this is around approximately 85 degrees C.

The drive will trip on OHF at 118% or approximately 100 degrees C or between 90 degrees C to 105 degrees C.

 

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Tìm hiểu thêm
Phạm vi: