{}

Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
Tìm các câu hỏi thường gặp
Can the coil/control module on the same rating of Giga contactors be changed to a different voltage control module in the field ?
No, we don’t recommend customer to change the control module to a different voltage in the field, it will lead on-site confusion for all marking vs. real product.

Note: Control module spare parts are available and can be replaced in less than 10 minutes