Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
        
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Harmony : is antimicrobial compatible with alcohol cleaning ?

Yes. All antimicrobial offers are compatible with disinfection agents including:

1- Alcohol (*)
2- Ethanol (SIMILAR AS ALCOHOL ?) => TBD Ethanol is alcohol…
3- Sodium hypochlorite
4- Acidic detergent
5- Alkaline detergent

(*) less than 40% for illuminated selector switches

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Tìm hiểu thêm
Phạm vi: