Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
        
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can we use SELV or PELV indifferently for powering the input/outputs of Mx80 safety IOs modules BMSDI1602 or BMXSDO0802 ?

Yes, we can use either SELV or PELV power supplies for using with BMSDI1602 or BMXSDO0802 Safety IO modules on M580 safety range.


The requirement which is behind the use of these power supplies for safety IOs modules is that these power supplies are an Extra-Low-Voltage system (i.e. normally not exceeding 50 VAC). Both PELV/SELV satisfy this requirement (both are ELV). The difference between both is that PELV is not electrically separated from earth (this is the case for SELV). So SELV has quite higher requirements than PELV and can be used instead of PELV.

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Tìm hiểu thêm
Phạm vi: