Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
        
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What are the supported features of the Safety Logic Controller​​​​​​​ memory key?
Issue
Supported features of the Safety Logic Controller memory key


Product Line:
TM5


Resolution:
The memory key on the Safety Logic Controller supports the following features:
  • holds the safety-related application that is loaded at boot-up.
  • storage medium for the application, configuration, and parameters.
  • application transfer of safety-related functions to another Safety Logic Controller

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Tìm hiểu thêm
Phạm vi: