Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
        
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
XACA201 pistol grip pendant station which kind of ground screw is used ?

Actually, in conformity with the IEC 61140 we are Class II which means double insulation products, that means without accessible metallic parts, i.e. with no reliance on installation protective measures, like many domestic devices.

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm: