Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
        
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
ATV212 Undevoltage Level in Amps or percentage.
Issue:
Why does F611 parameter for ATV212 shows Amps in SoMove but the manual shows percentage(%)?

Product Line:
ATV212, S-Flex

Environment:
All

Cause:
NA

Resolution:
When F610 (Underload Detection is enabled, F611 can be adjusted in Amps or Percentage(%) depending upon F701 setting.
F611= underload level is in A or amps (Factory Default). If you change F701 to 0 you can set this as a % of the Drives IN current ratings.

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Tìm hiểu thêm
Phạm vi: