Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
        
Tìm các câu hỏi thường gặp
Why do we have to configure a protocole SNMPV1 or SNMPV3 with M580 PLC range Firmware >= 4.xx
All the Modicon PLCs (Quantum, Premium, M340, M580firmware<4.x) were equiped with the protocol SNMPV1.
SNMPV1 and SNMPV3 have been implemented in M580 firmware >=4.x.
SNMPV1 is not a cybersecured protocole.
SNMPV3 is cybercecured. By selecting SNMP V3, the user must define a username...
For cybersecurity reason when we select a M580 CPU firmware >=4.xx, SNMPV3 is selected and enable.by default.
So to be able to build an application using a M580 CPU V4.x and more recents versions, the user must select the protocol SNMPV1 or (SNMPV3 by defining a username).