Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
        
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
If using NetBotz rest API, Pod Enclosure Number (podEncNum) may be either 0 or 1 based
Issue:
If using NetBotz rest API, Pod Enclosure Number (podEncNum) may be either 0 or 1 based

Product Line:
NetBotz

Environment:
NBRK0750
NBWL0755

Cause:
There are 2 different numbering systems in the NetBotz code, some are 0 based while others are 1 based.
This is exposed in the podEncNum field that we expose in our REST API, mass config, SNMP, Modbus.

Resolution:
For the 150 and 155 pod’s the podEncNum values will be 0-based
For the 170 anad 175 pod’s the podEncNum values will be 1-based
For the AP9520TH the podEncNum values will be 0-based
NOTE that the numbers allocated are distinct across the three sequences based on enclosure type / pod model.

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Tìm hiểu thêm
Phạm vi: