Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
        
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Why does the connection status LED stay gray when updating the ATV930 or ATV630 Drives firmware using the EADM software tool?

Issue:

What do the status LED colors mean when updating the Process Drives firmware using the EADM software tool?

 

Product Line:

EADM tool with ATV630, ATV930 or ATV340

 

Environment:

All

 

Cause:

Status indicator LED meaning

 

Resolution:

 

There are three colors for the status:

 

-    Green – Drive reachable and logged-in

 

-    Yellow – Drive reachable and not logged-in

 

-    Gray – Drive not reachable (drive power off / disconnected)

 

 

EADM file 1

EADM file 2

 

 
 

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Tìm hiểu thêm
Phạm vi: