Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric
Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
Tìm các câu hỏi thường gặp
What is the maximum number of TCP/IP connections for the BMEP586040S
The maximum number of simultaneous TCP/IP connections on the BMEP586040S is the same as on the BMEP586040. The following table shows the maximum number of connections for the M580 CPU's.