Is the BMXDRA0815 a drop-in replacement for the BMXDRA0805?

Although the BMXDRA0815 is the replacement for the BMXDRA0805, it is not a drop-in.

The Control Expert project will need to be edited to reflect the change.

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
Bài viết có thể hữu ích
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm: