Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
        
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How can you read or access RSTP data over Ethernet on the ATV600 or ATV900 Process drives?

Issue:

Reading RSTP data over Ethernet on the ATV 600 and ATV900 Process drives.

 

Product Line:

ATV600 with VW3A3720 option card or ATV930 Drives.

 

Environment:

All

 

Cause:

Reading RSTP over serial communications.

 

Resolution:

ATV900 or ATV600 with Ethernet IP card are compatible with other RSTP devices (switch, PLC).

However, there is no way to read the RSTP status over the Ethernet network.

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Tìm hiểu thêm
Phạm vi: