¿Cómo configurar la función de conmutación de rampa en una unidad ATV312?

Article available in these languages: Tiếng Anh

Cuestión:
Conmutación de rampa en el variador ATV312

Línea de productos:
ATV312

Entorno:
Todo

Causa:
NA

Resolución:
En el menú SEt, los parámetros ACC y dEC son el primer conjunto de velocidades de rampa.

La conmutación de rampa se puede programar en FUn-, rPC-.

El parámetro rPS es una asignación de conmutación de rampa para una entrada lógica (LI1 a LI6) o comunicaciones integradas.
Los parámetros AC2 (aceleración 2) y DE2 (deceleración 2) son el segundo conjunto de velocidades de rampa.
El ATV312 utiliza ACC/dEC hasta que la entrada asignada rPS se activa, en cuyo punto utiliza AC2/dE2. La desactivación de la entrada se remonta a las velocidades de ACC/dEC.

El parámetro Frt es un umbral de rampa 2 activado cuando se le asigna un valor distinto de 0Hz.  El ATV312 utilizará ACC/dEC cuando la frecuencia de salida esté por debajo de Frt, pero cambiará a AC2/dE2 cuando la frecuencia de salida esté por encima de Frt.

Nota: Si se asigna rPS y se encuentra en un estado de lógica activo, reemplazará el ajuste del umbral de rampa 2 (Frt) y el ATV312 usará AC2/dE2, independientemente de la velocidad del motor.

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Bài viết có thể hữu ích
Tìm hiểu thêm
Phạm vi: