¿Cuáles son los números de parte del sistema modular de tableros y la tarjeta de directorio de circuitos de tableros NQ/NQOD y NF?

Article available in these languages: Tiếng Anh

Problema:
¿Qué es el sistema modular de tableros y la tarjeta de directorio de circuitos que vienen en una bolsa para los tableros de alumbrado NQ/NQOD y NF?

Línea de productos:
Tableros

Entorno:
Productos vendidos en Estados Unidos

Causa:
Identificación

Resolución:
El kit en bolso de plástico que ofrece Square D es 8003115901 y la tarjeta de directorio de 42 circuitos estándar es 8003115801. Tenga en cuenta que la tarjeta de directorio está impresa en un lado con los circuitos numerados impar/par, es decir, la columna izquierda es para los interruptores número 1-41, impar, y la columna derecha para los número 2-42, par.  En el otro lado, la tarjeta de directorio se numerará secuencialmente, con la columna izquierda de circuitos numerados 1-21 y la columna derecha 22-42.

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Bài viết có thể hữu ích
Tìm hiểu thêm
Phạm vi: