Cuando un tablero de alumbrado NQ manufacturado en fábrica tiene un interruptor principal con una clasificación de amperaje diferente a la barra, ¿el tablero tiene la clasificación nominal del interruptor o de la barra?

Article available in these languages: Tiếng Anh

Problema:
Clasificación de las barras en el tablero NQ montado en fábrica, por ejemplo, tiene un interruptor principal de 150A con una barra de 225A ¿Cómo está el tablero clasificado?

Línea de productos:
Tableros de alumbrado NQ

Entorno:
Productos vendidos en Norteamérica

Resolución:
Un panel ensamblado de fábrica estará etiquetado y clasificado al nivel de amperaje del interruptor principal instalado, independientemente de la clasificación de bus que pueda tener. Se etiqueta de esta manera para fines de listado y etiquetado de UL.  Por lo tanto, según el ejemplo, un panel montado en fábrica NQ con interruptor principal de 150A tiene una clasificación de panel a 150A y la etiqueta lo indicará.

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Bài viết có thể hữu ích
Tìm hiểu thêm
Phạm vi: