¿Se puede utilizar una terminal de neutro como terminal de puesta a tierra del equipo?

Article available in these languages: Tiếng Anh

Problema:
En el uso de centros de carga QO y Homeline ¿puede utilizarse la barra de tierra con cables neutros?

Línea de productos:
Centro de carga QO y Homeline

Entorno:
Cableado

Causa:
Aclaración

Resolución:
Compartir neutrales con tierra y viceversa, depende de la aplicación en la que se utilice el centro de carga.
Si el centro de carga se instala como el punto de entrada de servicio, el neutro se conecta al gabinete, de modo que cualquier terminal neutro/tierra sin usar se puede usar para terminar cualquiera de los conductores. Generalmente, ya están conectados, ya que las normas de cableado de entrada de servicio lo dictan para los centros de carga y tableros de distribución.

Si el centro de carga se instala como un sub panel, el neutro se aísla y no se une a la tierra del gabinete, por lo tanto, todos los cables de conexión a tierra de derivación deben terminar en una barra de tierra del equipo y los neutros, solo a la barra de neutro.


Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Bài viết có thể hữu ích
Tìm hiểu thêm
Phạm vi: