¿El interruptor automático I-line Powerpact marco P está disponible en un valor nominal del 100%?

Article available in these languages: Tiếng Anh

Problema:
Marco P de montaje I-Line en una clasificación del 100%

Línea de productos:
Interruptores automáticos de marco P I-Line Powerpact, tableros de distribución I-Line y tableros de distribución

Entorno:
Productos vendidos en Norteamérica

Resolución:
El interruptor automático I-Line marco P Powerpact está disponible con una clasificación del 100% hasta 800A únicamente.
Para los interruptores de 1000A y 1200A con clasificación de 100%, es necesario usar el interruptor Powerpact con marco R.

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Bài viết có thể hữu ích
Tìm hiểu thêm
Phạm vi: