¿Cómo seleccionar las cubiertas de terminal para protección de dedos adecuadas para el transformador de control tipo T o TF 9070?

Article available in these languages: Tiếng Anh

Problema:
Selección de cubiertas Fingersafe® para los transformadores de control 9070 tipos T o TF

Línea de productos:
Transformadores de control industrial tipo T o TF 9070

Causa:
La aplicación puede requerir que los terminales de tornillo estén aislados y sean seguros para los dedos.

Resolución:
Para determinar el kit de cubierta de terminal correcto para su transformador de control 9070 tipos T o TF, primero debe determinar la clave de tipo del transformador. ·Puede determinar el Tipo de transformadores (I, II, III o IV) a partir de la información que se encuentra en el Compendiado o en el Catálogo de transformadores de control 9070. Con esa información y el tamaño del VA, puede seleccionar el kit correcto de tapa de terminal protectora de dedos de la información en el Compendiado actual.

Las cubiertas protectoras para los dedos 9070FSC-1, 9070FSC-2 y 9070FSC-23 son seguras para los dedos, solo para los TERMINALES tipo T y TF.

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Bài viết có thể hữu ích
Tìm hiểu thêm
Phạm vi: