Tìm các câu hỏi thường gặp
¿Por qué no puedo cambiar la mayoría de los ajustes en mi variador Altivar?
Cuestión:
El cliente no puede realizar cambios de parámetros en Altivar Drive.
Línea de productos:
Variador de velocidad Altivar
Entorno:
Todos los números de serie de la unidad Altivar
Causa:
No se pueden realizar cambios en la unidad
Resolución:
El cliente no puede realizar cambios de parámetros en Altivar Drive.
Línea de productos:
Variador de velocidad Altivar
Entorno:
Todos los números de serie de la unidad Altivar
Causa:
No se pueden realizar cambios en la unidad
Resolución:
- La razón más común es que la unidad se está ejecutando
- Si la unidad se está ejecutando, la mayoría de los parámetros están bloqueados y no se pueden cambiar hasta que se detenga la unidad
- Variador de velocidad Altivar Process, ATV61/71
- Compruebe el estado de la unidad en la esquina superior izquierda
- ATV312, ATV32, ATV12
- Compruebe la pantalla principal. Si muestra una lectura de frecuencia entonces está funcionando
Đã phát hành cho:Schneider Electric Việt Nam
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Tìm hiểu thêm
Phạm vi: