¿Puede Schneider Electric suministrar transformadores con clasificación NEMA 4X?

Article available in these languages: Tiếng Anh

Problema:
Gabinetes de transformadores de acero inoxidable

Línea de productos:
Transformadores de BT

Entorno:
Se aplica a los transformadores encapsulados en resina epóxica de SquareD/Schneider Electric

Causa:
Los transformadores de acero inoxidable tienen los siguientes atributos

Resolución:
SquareD de Schneider Electric puede suministrar transformadores con clasificación NEMA 4X de hasta 25 kVA monofásicos y 30 kVA trifásicos. La oferta consta de una unidad encapsulada en resina NEMA 4X (no ventilada) que tiene devanados de cobre. Las piezas del gabinete son #304 acero inoxidable pintado con Gris ANSI 49. Para los transformadores que no se muestren en nuestro catálogo, póngase en contacto con la oficina local de ventas o con el distribuidor local autorizado.

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Bài viết có thể hữu ích
Tìm hiểu thêm
Phạm vi: