¿Qué versiones de Vijeo Designer son compatibles EcoStruxure Machine Expert?

Article available in these languages: Tiếng Anh

Cuestión:
¿Qué versiones de Vijeo Designer son compatibles con EcoStruxure Machine Expert v1.0, v1.1 , v1.2.0 y v1.2.2?

Línea de productos:
EcoStruxure Machine Expert, Vijeo Designer

Entorno:
Software de configuración PLC/HMI en PC con Windows

Resolución
Consulte la tabla a continuación para conocer las versiones compatibles de Vijeo Designer en EcoStruxure Machine Expert v1.0 y superior:
Versión de EcoStruxure Machine ExpertVersión de Vijeo Designer incluida con la instalación
v1.0Vijeo Designer no está incluido
v1.1v6.2.8.1016
v1.2.0v6.2.9.1008
v1.2.2v6.2.9.1008


Notas:
  • EcoStruxure Machine Expert v1.0 era sólo para la configuración del PLC y no incluía dispositivos HMI en el componente Logic Builder. Necesitará un mínimo de EcoStruxure Machine Expert v1.1 para incluir Vijeo Designer y los dispositivos HMI en el Logic Builder.
  • En el momento de redactar estas FAQ (mayo de 2020), no se han publicado más Service Packs de Vijeo Designer para las versiones anteriores. Sin embargo, los futuros Vijeo Designer Service Packs se pueden encontrar en la herramienta Schneider Electric Software Update lanzada desde el Inicio de Windows -> Programas -> Schneider Electric -> Software Update -> Software Update (icono de acceso directo).
  • Se recomienda que sólo una versión de EcoStruxure Machine Expert (o SoMachine) se instale en un PC con Windows a la vez.

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Bài viết có thể hữu ích
Tìm hiểu thêm
Phạm vi: