Variables persistentes en Machine Expert - Basic con un M221

Article available in these languages: Tiếng Anh

Cuestión:
Variables persistentes en EcoStruxure Machine Expert Basic con un M221

Línea de productos:
M221

Entorno:
EcoStruxure Machine Expert Basic (SoMachine Basic)

Resolución:
Ahorro automático en corte de energía
El controlador guarda automáticamente las primeras 50 palabras de memoria (%MW0 a %MW49) en el flash de datos interno después de un corte de energía. La fecha se restaura en la región de palabras de memoria durante la inicialización, incluso si el controlador realiza un arranque en frío debido a un mal funcionamiento de la batería.
Estas variables persistentes guardadas automáticamente se reinicializan en caso de una nueva descarga, comando INIT o activación %S0.

Guardado por solicitud de usuario
Puede guardar hasta 2000 palabras de memoria (%MW50 hasta %MW2049) en la memoria flash. El número de palabras guardadas o restauradas se especifica en la palabra sistema %SW148.
Para realizar la operación SAVE, configure el bit de sistema %S93 en 1. La región flash se borra al final del ciclo MAST. La operación ocupa exclusivamente el controlador durante aproximadamente 40 ms. El bit de sistema %S92 está configurado en 1 para indicar el fin de la operación.
La restauración se realiza configurando %S94 a 1. La operación de restauración se realiza completamente al final del ciclo MAST.

Notas:
Cuando la batería está presente, todas las palabras de %M y %MW se conservan
Si la batería no está presente, sólo se conservan los primeros %MW0 a %MW49, como se mencionó anteriormente. %M bits no se conservan.
Los registros %MF y %MD se superponen con %MW palabras y los que se superponen con los registros retenidos también se conservarán. Por ejemplo %MF0 / % MD0 se superpone con %MW0 y %MW1, %MF1/ %MD1 se superpone con %MW1 y %MW2, y así sucesivamente.

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Bài viết có thể hữu ích
Tìm hiểu thêm
Phạm vi: