Paneles MLN y reemplazo de interruptores automáticos

Article available in these languages: Tiếng Anh

Problema:
¿Hay interruptores derivados aún disponibles para los paneles obsoletos MLN y tableros de distribución fabricado en 1962 a 1968?

Linea de Producto:
Paneles MLN y tableros vendidos y soportados en Estados Unidos desde 1962 hasta 1968.

Ambiente:
Reemplazo de interruptores / Mantenimiento

Causa:
Hay interruptores derivados aún disponibles para los paneles obsoletos MLN:

Solución :
Los paneles e interruptores (ML) están obsoletos, desde el 1/1/2025, ofrecemos kits de adaptación:

FAL y SK4515
KAL y SK4516
LAL y SK4517
MAL y SK4578

La mejor solución será reemplazar completamente el panel y los breakers con un producto no obsoleto, consulte nuestro catalogo en linea: Digest 178, Section 9. Considere que los paneles nuevos no serán del mismo tamaño que los paneles obsoletos y probablemente sean más grandes debido al cambio en el espacio para los cables a través del tiempo. Para una mejor asistencia al seleccionar productos de reemplazo, primero reuna tantos detalles como le sea posible sobre el equipo existente, esto incluye información como: voltaje, amperaje, capacidad interruptiva, cantidad y tamaño de interruptores, tipo de gabinete, etc. Tomar fotos del panel con los interruptores también podría ser de ayuda. Una vez reunida toda esta información puede contactar a su distrubuidor autorizado de Schneider Electric o a las oficinas locales de Schneider Electric.

Breakers

El kit de adaptación listado arriba está obsoleto y no disponible por el momento. Los interruptores PowerPacT no tienen kits de adaptación disponibles y no existe retrabajo para estos paneles MLN obsoletos. Considerar reemplazar el panel completo por un panel I-Line.

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Bài viết có thể hữu ích
Tìm hiểu thêm
Phạm vi: