¿Cómo selecciono el transformador de bloqueo y arranque adecuado para ir de 208V a 240V, o de 240V a 208V?

Article available in these languages: Tiếng Anh

Problema:
Procedimiento para la selección de los transformadores de bloqueo y arranque de SquareD/Schneider Electric

Línea de productos:
Transformadores de BT

Entorno:
Se aplica a todos los transformadores de bloqueo y arranque de SquareD/Schneider Electric

Causa:
Requerimiento de cambiar la tensión de una fuente a una tensión de carga mayor o menor

Resolución:

Utilice el catálogo "Buck & Boost 7414CT0001", "Buck & Boost `Slide rule` 7414SP9901" O:

1. Si la carga es monofásica:
A. Multiplique 32 voltios por el amperaje de carga necesario para obtener VA del transformador de bloqueo y arranque
B. Elija un transformador "SV46" del siguiente tamaño estándar más grande sobre el VA obtenido en A.
Ejemplo: si la carga es de 11 amperios, multiplique 11 x 32 = 352 VA, elija el número de catálogo 500SV46B
C. Conéctese utilizando el diagrama de cableado #4 en la literatura de "Buck & Boost".
2. Si la carga es de 3 cables trifásicos:
A. Utilice el mismo procedimiento que en una sola fase excepto que se deberán utilizar dos transformadores.
Ejemplo: si la carga es de 27 amperios, multiplique 27 x 32 = 864 VA, elija (2) veces el número de catálogo 1S46F
B. Conectarse utilizando el diagrama de cableado #6 en la literatura de "Buck & Boost"
3. Si la carga es de 4 cables trifásicos:
A. Multiplique 16 voltios por el amperaje de carga necesario para obtener VA del transformador bloqueo y arranque
B. Elija tres transformadores "SV46", cada uno de los siguientes de mayor tamaño estándar por encima de los VA obtenidos en A.
Ejemplo: si la carga es de 11 amperios, multiplique 11 x 16 = 176 VA, elija (3) veces el número de catálogo 250SV46B
C. Conectarse utilizando el diagrama de cableado #7 en la literatura de "Buck & Boost"
Advertencia: La carga de 4 cables trifásica requiere una fuente primaria de 4 cables trifásica para el cableado #7 de la literatura. ¡Los intentos de crear un neutro con conexiones de transformadores de bloqueo y arranque pueden dañar los transformadores y/o el equipo de carga!





Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Bài viết có thể hữu ích
Tìm hiểu thêm
Phạm vi: