¿Cuál es el rango de temperatura de funcionamiento de los tableros NQ, NF, I-line y QMB?

Article available in these languages: Tiếng Anh

Problema:
¿Cuál es el rango de temperatura de funcionamiento de los tableros NQ, NF, I-line y QMB?

Línea de productos:
Tableros

Entorno:
NQ, NF, I-line, QMB

Causa:
Rangos de temperatura de funcionamiento para tableros

Resolución:
Los tableros de distribución Square D están diseñados para cumplir con los requisitos de UL 67, que indica que el aumento de calor de los componentes internos no debe exceder los límites de prueba cuando se miden a temperaturas ambientales de +10C a +40C (50F - 104F) cuando se transporta la corriente nominal del panel.
Cuando los tableros de distribución se operan fuera de estos rangos de temperatura, se debe tener en cuenta el funcionamiento de los interruptores automáticos que se están usando.  SquareD proporciona información de clasificación para Interruptores automáticos aquí.

SquareD ofrece opciones para que los tableros incluyan tiras de calefacción con control termostático para mantener la temperatura en entornos más fríos, lo que también puede ser útil para minimizar la condensación.
Cuando se utiliza en temperaturas por encima de 40C, consulte el documento de reducción de la potencia anterior y considere el uso de un espacio con temperatura controlada.
Además, si los gabinetes de WP se utilizan y se colocan a la luz solar directa, se debe considerar el efecto solar y la reducción adecuada del valor nominal del interruptor, así como considerar el uso de espacio controlado por temperatura para el tablero.

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Bài viết có thể hữu ích
Tìm hiểu thêm
Phạm vi: