¿Se pueden retroalimentar los transformadores (conectarse al revés)?

Article available in these languages: Tiếng Anh

Problema:
Los transformadores pueden conectarse en ambas direcciones, hacia adelante y hacia atrás, pero a menudo no sin complicaciones

Línea de productos:
Transformadores de baja tension

Entorno:
Se aplica a todos los transformadores de SquareD/Schneider Electric

Causa:
Los clientes a menudo desean un cambio de tensión que se invierta de la orientación diseñada de los devanados primario y secundario

Resolución:
1. NO se recomienda la práctica de retroalimentación de un transformador de propósito general, especialmente en transformadores de menor tamaño que 3 KVA. No se permite la retroalimentación para ningún transformador de control industrial de cualquier tamaño, ya que los devanados estan compensados y la retroalimentación resultará en un voltaje de salida inferior al esperado.
2. La retroalimentación causa una irrupción de excitación muy alta, lo que dificulta la coordinación con los interruptores o fusibles sin exceder los límites establecidos por el Código Eléctrico Nacional (National Electrical Code). Evite la retroalimentación siempre que sea posible por esta razón.
3. Si un transformador Delta-Estrella tiene que retroalimentarse para que el lado estrella sea la entrada, no conecte la terminal de neutro al neutro del sistema primario, ni la terminal neutro debe conectarse a tierra.
4. Si el transformador tiene derivaciones, cuando se retroalimenta las derivaciones no ayudan a compensar la tensión de la fuente (que no sea nominal) para proporcionar los niveles de flujo magnético adecuados en el núcleo, como lo están diseñados.

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Bài viết có thể hữu ích
Tìm hiểu thêm
Phạm vi: