Problema:
Adición de un interruptor de 70A 3P en un tablero de distribución tipo CDP
Línea de productos:
Tablero de distribución Federal Pioneer tipo CDP
Disyuntores H de powerpact
Entorno:
Se aplica a los interiores de Federal Pioneer tipo CDP, interruptores automáticos de Powerpact con marco H
Causa:
El cliente ya tiene instalado un interruptor CE3050E4 y desea agregar un interruptor 3P de 70A
Resolución:
Los tableros de distribución tipo CDP pueden aceptar nuevos interruptores automáticos de Powerpact de marco H bajo las siguientes condiciones:
1- Barra plana o extruida
2- No se puede montar el antiguo interruptor tipo CE de vuelta atrás con el nuevo interruptor Powerpact marco H
Se necesitará un kit de montaje que pueda montar 2 disyuntores de marco H (numero de parte HDCMH)
El interruptor sugerido es H*L36070.
*Necesitará seleccionar el interruptor que cumpla con la clasificación de interrupcion de corto circuito requerida.